Vantagens do uso de nobreak para CFTV

Você sabe a importância do nobreak para CFTV? Neste conteúdo, mostramos tudo que você precisa saber sobre esse dispositivo de segurança.

16 de abril de 2024


Você já parou para refletir sobre a crucial importância do uso de um nobreak para CFTV? Ao integrar um sistema de vigilância por vídeo em sua estratégia de segurança, você reconhece o papel fundamental desempenhado por esse sistema de monitoramento na proteção de ambientes como lojas, construções e empresas.

O acompanhamento em tempo real proporciona uma camada adicional de segurança, mas, para garantir o desempenho contínuo e eficaz do sistema, é essencial contar com uma fonte de energia elétrica estável. É aí que entra o nobreak para CFTV, uma peça-chave para assegurar a defesa do seu sistema mesmo em situações de quedas de energia. Infelizmente, muitos desconhecem a funcionalidade e a importância desse dispositivo, o que pode resultar em desligamentos inesperados durante quedas de energia.

Sendo assim, é fundamental entender tudo sobre o nobreak para CFTV. Este artigo se propõe a fornecer o conhecimento necessário para que você possa tomar decisões com base em informações sobre a segurança do seu sistema de vigilância por vídeo.

O que é nobreak e como ele pode ajudar na segurança do ambiente?

O que é nobreak e como ele pode ajudar na segurança do ambiente?

Nobreak é um dispositivo que possui um estabilizador integrado e uma bateria interna, projetado para prevenir desligamentos repentinos de aparelhos durante falhas de energia. Sua importância está justamente na capacidade de garantir a segurança e o funcionamento adequado de diversos sistemas, incluindo o CFTV.

Em outras palavras, o nobreak atua como um filtro para a energia elétrica fornecida pela distribuidora, purificando-a antes de ser distribuída aos aparelhos conectados. Como resultado desse processo, temos o aumento da vida útil dos dispositivos, considerando que são menos afetados por oscilações na corrente elétrica.

Destacamos também que o nobreak não assume apenas o fornecimento energético durante interrupções temporárias, limitadas pela autonomia de sua bateria interna; ele trabalha para manter a estabilidade da rede elétrica prevenindo danos aos equipamentos causados por oscilações e picos de energia.

Além desses fatores, o nobreak serve como uma defesa contra possíveis tentativas criminosas de sabotagem no sistema. No cenário de insegurança nas grandes cidades, esse cuidado pode ser providencial para evitar roubos e invasões.

Como escolher o melhor nobreak para CFTV?

Como escolher o melhor nobreak para CFTV

Agora que entendemos a importância dos nobreaks para garantir a segurança do sistema de monitoramento em lojas e construções, vamos avançar para o próximo passo crucial: como selecionar o melhor nobreak para CFTV?

Ao escolher o nobreak adequado, é fundamental considerar alguns aspectos específicos para atender às necessidades das empresas. Em primeiro lugar, é essencial compreender os dois tipos mais comuns de nobreaks: o interativo e o senoidal. A distinção principal entre eles reside na qualidade da energia de saída que proporcionam.

O nobreak senoidal oferece uma forma de onda senoidal pura, ideal para dispositivos sensíveis, enquanto o nobreak interativo oferece proteção contra flutuações de tensão, embora possa não fornecer a mesma qualidade de energia para dispositivos sensíveis.

A escolha entre os dois depende das exigências específicas do usuário e dos tipos de equipamentos conectados ao nobreak. Além disso, é crucial considerar quais equipamentos serão conectados ao nobreak.

Com essa informação em mãos, é possível calcular o consumo total dos aparelhos e determinar a potência necessária do nobreak, medida em volt-ampère (VA). Isso é especialmente importante para garantir a proteção contínua das operações das empresas.

Em seguida, calcule o tempo de autonomia necessário para fornecer energia estável aos equipamentos em caso de interrupção no fornecimento elétrico, mantendo assim a proteção de pequenas e médias empresas.

Para ter uma margem de segurança para futuras atualizações do sistema, é recomendável selecionar um nobreak com potência pelo menos 30% superior ao total dos dispositivos conectados.

Além disso, dependendo do modelo escolhido, há a opção de aumentar a autonomia do nobreak instalando baterias externas, o que proporciona ainda mais proteção e segurança para o seu sistema de monitoramento.

Conte com a WEG

É claro que, tão crucial quanto os aspectos mencionados anteriormente, a marca do nobreak escolhido é outro fator indispensável a ser considerado para uma escolha acertada. Sempre dê preferência a dispositivos fabricados por empresas renomadas e confiáveis no mercado.

O Nobreak Home da WEG se destaca por sua alta eficiência e qualidade incomparável. Com um design compacto, ele garante a segurança de equipamentos e arquivos fornecendo energia estável e protegendo contra os imprevistos causados pela instabilidade na rede elétrica.

A WEG Home é reconhecida no mercado por sua qualidade e confiabilidade em produtos destinados ao setor residencial. Com uma vasta gama de soluções elétricas e eletrônicas, a WEG se destaca por oferecer produtos inovadores e de alto desempenho, como sistemas de automação residencial, dispositivos de proteção elétrica e eficiência energética.

Mais populares