WEG
  • WEG Motor Scan
  • Monitoring de Bout en Bout
  • Mode de fonctionnement
  • Downloads
  • Contact
  • FAQ
  • Mises à jour
  • VIDÉOS

NOUVEAUX PRODUITS ET MISES À JOUR

Le WEG Motor Scan a été développé pour être utilisé sur des moteurs électriques mais il peut désormais être utilisé avec d'autres machines, telles que des motoréducteurs, des pompes, des ventilateurs, des compresseurs et d'autres systèmes entraînés par des moteurs électriques. Ainsi, votre installation peut être surveillée avec une seule solution.

NOTE!

Les nouveautés et les mises à jour mentionnées dans ce document ne sont applicables que lorsque la machine sur laquelle le capteur a été installé n'est pas un moteur électrique.

Lorsque la machine est un moteur électrique, reportez-vous au Manuel général d'installation et d'utilisation.

1. INSTALLATION DE CAPTEURS POUR D’AUTRES ÉQUIPEMENTS

Après avoir installé et enregistré l'application, activez le capteur et commencez sa configuration. Les étapes de configuration peuvent être consultées directement dans l'application ou comme indiqué dans la procédure ci-dessous :

1.Ajouter un nouveau capteur:

Cliquez sur le bouton "NEW DEVICE" et sélectionnez l'option "Setup" dans le menu des options.

2.Sélectionnez la catégorie "Other" et utilisez le NFC ou Bluetooth pour appairer le capteur (selon le modèle de smartphone).

3.Enregistrez le capteur dans une usine:

Choisissez l'usine dans laquelle vous souhaitez enregistrer le capteur.

La liste affichera les usines enregistrées sur la plateforme WEG IoT dont l'utilisateur est l'administrateur.

Vous n'avez pas d’usine enregistrée?

Cliquez sur "New plant" et enregistrez-en une.

4.Créer un nom de capteur :

Le nom du moteur sera utilisé pour l'identifier dans l’appairage et sur la plateforme WEG IoT.

Le nom peut contenir jusqu'à 10 caractères.

Le nom ne doit pas contenir de caractères spéciaux.

5.Ajoutez des tags pour trouver facilement le capteur sur la plate-forme WEG IoT.

Vous pouvez ajouter autant de tags que nécessaire.

6. Entrez les informations concernant l'équipement à superviser.

Ces informations ne sont pas obligatoires et peuvent être modifiées sur la plateforme WEG IoT.

7.Sélectionnez la machine.

Sélectionnez le type de machine sur laquelle le capteur sera installé.

La machine peut être modifiée sur la plate-forme WEG IoT.

8.Entrez les seuils d'alerte et les seuils critiques du capteur.

Les seuils sont obligatoires et peuvent être modifiées sur la plateforme WEG IoT.

9.Synchronisation

Pour terminer, il faut attendre la synchronisation des données jusqu'à ce que le micrologiciel des différentes applications soit envoyé au capteur et que son enregistrement sur la plateforme WEG IoT soit terminé.

Accédez à la plateforme WEG IoT pour vérifier que le capteur apparaît à l'usine.

À partir de maintenant, le capteur est correctement configuré et effectuera des mesures de vibrations et de température toutes les 10 minutes.

Utilisez le smartphone ou la passerelle pour télécharger les mesures et les envoyer à la plateforme WEG IoT.

ATTENTION!

Selon le modèle de l'appareil et/ou la version du logiciel, la connexion entre l'appareil mobile et le capteur peut ne pas être établie. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser un autre appareil pour établir la connexion.

Mises à jour précédentes

WEG MOTOR SCAN FIRMWARE 2.0 (02/10/2019)

 

WEG Group - Motors Business Unit
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Phone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: motores@weg.net
 
Préférence des cookies
Avis de Confidentialité | Politique des Cookies | Modalités et Conditions