Zurück zu Mein Konto
WEG bietet die zuverlässigsten und effizientesten Lösungen für Mahlwerke zur Verarbeitung von Eisen- und Nichteisenprodukten, die auf unserer Erfahrung im Bereich der Mühlenantriebe basieren.
Als Herz eines Verarbeitungswerks benötigen Kugel- und SAG-Mühlen Antriebe, die zugleich an die Eigenheiten der Mineralien und an den Gesamtprozess angepasst werden können. Präzision, variable oder konstante Drehzahl, hohes Startmoment, unterschiedliche Kupplungs- und Kühlsysteme – WEG kann dank seiner breiten Palette an Elektroprodukten, die Nieder- und Mittelspannungsmotoren und -umrichter, Transformatoren und Schaltschränken sowie vieles mehr umfasst, Lösungen für alle Anforderungen bieten. Da die Korngröße der Materialien in den Gruben ständig verringert wird, müssen größere Volumen verarbeitet werden. Um die Anforderungen zu erfüllen, benötigen die Anlagen flexible Systeme zur Minimierung der Stillstandszeiten.
WEG bietet das passende Antriebssystem für die Anforderungen der großen Mühlenhersteller.
Synchronmotoren sind im Bereich der Mühlenantriebssysteme mit konstanter Drehzahl weit verbreitet und nutzen eine pneumatische Kupplung zwischen Motorwelle und Ritzel des Mahlwerks, um gleichmäßiges Anlaufen zu ermöglichen. Die Nutzung von Synchronmotoren kann auch zur Leistungsfaktorkorrektur mit externer Felderregung beitragen. Diese Motoren können mit hoher Polzahl gebaut werden, so dass bei direkter Kopplung an das Ritzel des Mahlwerks die Nenndrehzahl ohne große und teure Getriebe erreicht werden kann. Neben dem Wirkungsgrad, der Leistungsfaktorkorrektur, hohen Drehmomenten und geringem Anlaufstrom sind die konstante Drehzahl bei veränderlicher Last sowie die niedrigen Betriebs- und Wartungskosten die wichtigsten Gründe, warum Synchronmotoren von WEG in Mühlenantriebssystemen Anwendung finden.
Bei Kugel- und SAG/AG-Mühlen mit Einfach- oder Doppelritzel kommen in der Regel Käfigläufer zum Einsatz, wenn konstante Drehzahl und geringer Anlaufstrom erforderlich sind. Induktionsmotoren von WEG (Master Line) verfügen über ein Luftkühlungssystem (vollständig geschlossene Luft-Luft-Kühlung) oder ein Wasserkühlungssystem (vollständig geschlossene Luft-Wasser-Kühlung), bieten hohe Wirkungsgrade und Zuverlässigkeit sowie eine separate Schleifringkammer, um eine Kontaminierung der Wicklungen durch den Staub der Bürsten zu vermeiden. Neben den betriebsbezogenen Vorteilen des Induktionsmotors mit gewickeltem Läufer hat WEG einen neuen motorisierten Bürstenabheber entwickelt, der den Läufer kurzschließen kann, wenn der Motor die Nenndrehzahl erreicht. Dabei können durch die hohen Anlaufmomente und den geringen Anlaufstrom sowie den minimalen Verschleiß an Bürsten und Schleifring die Stillstandszeiten der Mühle zu Wartungszwecken drastisch eingeschränkt werden. Bei Anwendungen mit variabler Drehzahl können Systeme zur Rückgewinnung der Schleifenergie in Verbindung mit dem traditionellen Anlaufsystem (regelbarer Flüssigkeitswiderstand) genutzt werden, um die vom Läuferschaltkreis an die Hauptsammelschiene abgegebene Energie zurückzugewinnen.
Der Frequenzumrichter MVW01 ist für den Antrieb und die Drehzahlregelung der an SAG/AG-, Kugel- und HPGR-Mühlen mit Einzel- oder Doppelritzel gekoppelten Mittelspannungsmotoren ausgelegt und nutzt hochmoderne Technologie in einer mehrstufigen Struktur mit bipolaren Mittelspannungstransistoren mit isolierter Gate-Elektrode (IGBTs), die Oberschwingungsströme im Motor auf äußerst geringe Werte verringern.
Die Lastteilungsressource für den Betrieb der beiden Mittelspannungseinheiten in einer Master-Slave-Konfiguration gestattet das Antreiben von leistungsstarken Mühlen. WEG kann komplette Mühlenantriebssysteme für Anwendungen liefern, die Zuverlässigkeit, hohe Verfügbarkeit, einfache Konfiguration und die Möglichkeit einer Systemaktualisierung bieten, zum Beispiel bei Änderungen an der Eingangsschaltanlage, am trockenen oder flüssigkeitsgefüllten Schalttransformator, am Frequenzumrichter und der Induktion bei niedrigen Drehzahlen oder am Synchronmotor. Die Konfiguration des Eingangsgleichrichters in Multipulsanordnung verringert den Strom und den Klirrfaktor auf der Versorgungsseite, so dass die Empfehlungen aus IEEE 519 eingehalten werden können. Der Frequenzumrichter MVW01 arbeitet mit einem 32-Bit-Mikroprozessor in Echtzeit und ermöglicht präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung für einfache oder zweifache Steuerung mit Lastteilung.
Schlammpumpen werden in Verdichtungsanlagen für das Entladen der Mühle und die Prozesse zur Beschickung der Wirbelkammer eingesetzt.
Schlammpumpen werden traditionell mit Induktionsmotoren mit gewickeltem Läufer in Verbindung mit einem Getriebe betrieben, um die Nenndrehzahl der Pumpe zu erreichen. Alternativ ist auch der getriebelose Antrieb ohne Getriebe zwischen Pumpe und Motor möglich, was den allgemeinen Wirkungsgrad erhöht und Wartungskosten und Wartungsdauer verkürzt. Beschickungspumpen für Wirbelkammern und Entladungspumpen für Mühlen, angetrieben über ein Hochgeschwindigkeitssystem mit Induktionsmotor mit gewickeltem Läufer und Frequenzumrichter, optimieren den Schlammstrom über die Steuerung und halten den Energieverbrauch niedrig. Um dies zu erreichen, wird die Nennfrequenz des Motors auf den effizientesten Arbeitspunkt entsprechend der spezifischen Drehmomentkurve der Pumpe eingestellt.
Trotzdem wurden traditionell mit Getriebeantrieb ausgerüstete Zentrifugal- und auch Membranpumpen mit Motoren und Antriebslösungen von WEG in diversen Verdichtungswerken für Mineralien eingebaut.
WEG-Produkte sind für Effizienz und geringe Betriebskosten ausgelegt. Sie erfüllen die Anforderungen des Flotationsprozesses, um die gewünschte Qualität und optimale Ergebnisse zu gewährleisten.
Kontaktieren Sie uns und stellen Sie Ihre Fragen