Durante os dias 24 a 28 de abril, a WEG apresentará suas soluções na FEIMEC — Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos, uma iniciativa da ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) e considerada a feira oficial do setor no país. O evento desse ano contará com cerca de 900 marcas expositoras, que apresentarão lançamentos e novas tendências do mercado. O evento contará ainda com uma programação de conteúdos exclusivos, que busca disseminar conhecimentos sobre novas tecnologias e iniciativas da área.
Dentre as soluções apresentadas pela WEG estão a linha de transformadores industriais e secionadores que proporcionam um melhor desempenho para as diferentes necessidades da indústria.
Na linha de tintas industriais, o principal foco são as tintas que conferem produtividade aos processos, e o destaque é a linha Epóxi W-Poxi UUP 415, que permite que a pintura de acabamento seja aplicada sobre o epóxi ainda úmido, diminuindo o tempo de espera entre aplicação de camadas garantindo mais produtividade e agilidade no dia a dia da empresa. Além da rápida secagem, este primer epóxi confere ótima proteção anticorrosiva, flexibilidade e dureza. A principal aplicação deste produto é na pintura de máquinas e equipamentos, implementos agrícolas, rodoviários e estruturas metálicas para ambientes de média agressividade.
Já a WEG-CESTARI apresentará a nova plataforma mundial de motorredutores WCG20, desenvolvida com tecnologia WEG e WEG-CESTARI. O projeto foi desenvolvido para atender a reposição da base instalada e novos projetos, em máquinas de pequeno ou médio porte e está apto a operar em diversas aplicações, sendo o produto ideal para garantir disponibilidade e eficiência em aplicações com motorredutores.
Os grandes destaques desta edição ficam por conta dos produtos conectados, como o WEG Motor Scan e a soft-starter inteligente SSW900. Divulgado no Brasil em primeira mão na FEIMEC, o WEG Motor Scan é um dispositivo que permite o monitoramento periódico dos motores elétricos. A nova tecnologia é direcionada principalmente à área de manutenção, que tem a tarefa de monitorar a integridade dos motores instalados, a fim de garantir eficiência dos processos e evitar o risco de paradas na produção.
Essencialmente, o WEG Motor SCAN permite monitorar o desempenho do motor através de um dispositivo inteligente (aplicativo disponível para Android e iOS) e de uma plataforma web (WEG IoT Platform). Com base nos dados capturados e enviados para a nuvem, é possível tomar decisões mais rápidas e assertivas via análise preditiva, principalmente em torno dos cronogramas de manutenção preventiva, garantindo maior eficiência e vida útil do motor. Além disso, será possível configurar o sensor para disparar alertas com base nestes dados e, para facilitar o gerenciamento de diversos motores na planta fabril, será possível acompanhar todos os motores equipados com o WEG Motor Scan na mesma tela da WEG IoT Platform.
Outro destaque é a nova linha de soft-starters SSW900, que, além de realizar o controle da partida, parada e fornecer proteção total aos motores elétricos como as soft-starters tradicionais, traz ainda uma inédita experiência de interatividade com o usuário, pois oferece opções ágeis e simples de ajustes de configurações, e permite acesso fácil aos dados da aplicação, através de sua interface gráfica baseada em uma estrutura de menus. O produto conta ainda com um teclado prático e inovador com ajuda online, para auxiliar o usuário a qualquer momento.
O lançamento também oferece diagnósticos e histórico de falhas, e registro de eventos com data e hora e interfaces para comunicação em rede, otimizando os processos produtivos.
Visite a WEG no stand E-215 e conheça mais sobre as nossas soluções.