Retornar para Minha Conta
A corrente nominal da Soft-Starter deve ser ajustada no parâmetro P22 de acordo com o modelo da mesma.
A função deste parâmetro é ajustar o software a determinadas condições do hardware, servindo como base para as funções de:
Nota:
Deve-se habilitar a proteção de Seqüência de fase (P31). Pode ser habilitada ou desabilitada, sendo que quando habilitada sua função é a de proteger cargas que não podem funcionar em duplo sentido de rotação.
Nota:
É possível partir mais de um motor com a mesma Soft-Starter. Neste caso a função By-Pass deve ser utilizada, ou seja, o motor acelera e desacelera com controle pela Soft-Starter e quando está com tensão plena (após executar a rampa de aceleração) o motor é ligado direto na rede de alimentação. Ver acionamento sugestivo em "Como partir mais de um motor com a mesma Soft-Starter?".
Segue abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais para o acionamento de três motores.
Parâmetro | Programação |
P43 | ON |
P52 | 2 |
P61 | OFF |
Observação:
Quando instalada na porta de painéis recomenda-se as seguintes condições no interior deste:
Para fixação, ver figura abaixo:
Dimensional/Fixação da IHM-3P