The manufacture of WEG electric motors started with the combined skills of an electrician, an administrator and a mechanic, which resulted in the production of the first WEG electric motor. Since then, that is what guides us to produce more efficient machines, designed with the most advanced technologies. All that because, regardless of the market segment, WEG keeps dedicated research and innovation initiatives to produce highly efficient electric motors, which guarantee the production reliability for your industry.
WEG offers various solutions with electric motors and gearboxes, such as permanent magnet motors, antimicrobiotic and corrosion resistant painting, and new technologies for Industry 4.0, such as WEG Motor Scan. These are products specifically designed for any application in the Food and Beverage Industry.
Esos sistemas incorporan diversas soluciones WEG, como motores para ventilación en granjas y para silos. Adicionalmente, WEG ofrece el WECM (Motor Eléctrico Conmutado de WEG), que se destina a túneles de congelación, condensadores y evaporadores; el W12, que se puede utilizar con reductores, bombas y ventiladores, mientras la línea W22 ofrece toda su versatilidad y eficiencia. Desarrollados para grandes sistemas de extracción de aire y bombeo, los motores W60 ofrecen altos niveles de eficiencia energética, ideales para aplicaciones de alta velocidad.
Las aplicaciones que requieren proceso continuo de lavado (manejo de proteína animal, como: cerdo, vaca, cordero y aves) exigen equipos seguros. WEG ofrece soluciones como los Motores de Lavado Encapsulados Hydroduty y Picker Plus, y Uso General con los Motores de Lavado Hydrowash, Shark y W22 Wash, que posee NobaC®, pintura exclusiva WEG con propiedades antimicrobianas.
WEG proyecta equipos destinados a la preparación y procesamiento de alimentos industrializados. Incluidos en este portafolio están los motores eléctricos dedicados y los reductores.
Aplicaciones como compresores de amoníaco, extractores de aceite, máquinas centrífugas, agitadores y ambientes de gas inflamable exigen productos dedicados y confiables.
WEG también ofrece la línea W60, con diseño compacto y flujo de aire optimizado, para aplicaciones en bombas, ventiladores, compresores, prensas, calandras y máquinas emulsificantes. El destaque es el W22, línea Cooling Tower, usada en torres de refrigeración.
Los reductores, como el WG20, Magmax y GSA y el nuevo W12, son adecuados para aplicaciones como máquinas de laminación, agitadores, grúas, ascensores, picadores y correas transportadoras. Algunas aplicaciones pueden recibir una pintura especial antimicrobiana, resistente a la corrosión, que es importante para la industria de Alimentos y Bebidas.
Esos motores eléctricos son indicados para áreas de riesgo, pues se fabrican de acuerdo con los estándares industriales actuales, NEMA e IEC. Los productos son certificados por los principales organismos certificadores de productos del mundo, además de poseer elevados niveles de seguridad, esenciales para las Zonas 1 y 2. Con una construcción robusta, son los más modernos accionamientos para máquinas para áreas de riesgo conteniendo gas o vapor.
Descargue nuestro folleto y conozca más sobre nuestras soluciones para Alimentos y Bebidas.
Download