Investissant en permanence dans l'innovation et la technologie, WEG a mis au point une plateforme virtuelle d'essai de moteurs électriques permettant aux clients d’assister à distance aux essais réalisés dans les usines de fabrication WEG.
En quoi consiste l’inspection virtuelle de WEG ?
L’inspection virtuelle permet l’essai et le contrôle, en temps réel, du moteur par le client et les responsables WEG. Il est possible de surveiller simultanément les images du moteur testé et les valeurs mesurées pendant les essais. Il est même possible de poser des questions et d'interagir avec l'opérateur WEG.
L'expérience est identique à une inspection en présentiel, le client peut contrôler les données avec le technicien de laboratoire effectuant les tests tout en ayant le responsable ou le coordinateur des ventes maîtrisant les parties électriques et mécaniques du moteur.
Ce suivi des essais par les professionnels de WEG est essentiel pour apporter un soutien complet au client, répondre aux questions concernant le projet et expliquer les processus, notamment le code d’éthique et de sécurité.
Comment fonctionne l'inspection virtuelle WEG ?
Après avoir été enregistré sur la plateforme développée par WEG, le client s'inscrit uniquement lors du premier accès. Il reste ainsi connecté à l'inspection virtuelle jusqu'à la fin des tests.
Une fois l'inspection confirmée, le client accède à l'URL et surveille l'inspection depuis une salle virtuelle à laquelle seules les personnes autorisées et enregistrées ont accès. Au cours du processus, le client voit l'écran de l'ordinateur du laboratoire recueillant les valeurs mesurées pendant les essais et l'image d'une caméra fixe montrant le moteur testé. Si nécessaire, les images peuvent être captées par une caméra mobile pour mettre en évidence une caractéristique spécifique en temps réel.
La plateforme fournit également une communication audio et une correspondance par chat avec le coordinateur de l'inspection. Pendant et après le test, la documentation relative à l'inspection est fournie directement par la plateforme afin que le client puisse suivre l'ensemble du processus de manière fiable et sûre.
Dans quelles usines l'inspection virtuelle WEG est-elle disponible ?
Des inspections à distance sont actuellement disponibles dans les usines de moteurs et de générateurs WEG à Jaraguá do Sul et São Bernardo, au Brésil, ainsi qu’au Portugal.
Cet outil est en phase de déploiement dans les usines aux États-Unis et en Chine. D'autres usines WEG, telles que le Centre de transmission et de distribution de Blumenau, au Brésil, dispose également de cette ressource.
Après une année aussi difficile que 2020, il est important de disposer d'alternatives comme celle-ci pour garantir les mesures adoptées par les entreprises afin de minimiser les impacts de la pandémie, grâce à la tenue de réunions par vidéoconférence ou d'autres technologies à distance, comme l'inspection virtuelle WEG. En plus d'être un moyen sûr de mener des inspections, elle permet de réduire les frais de déplacement tout en respectant les règles sanitaires pour contenir la coronavirus.
WEG, reconnu pour les performances de son efficacité énergétique dans diverses applications, propose au marché différentes solutions innovantes et technologiquement fiables et adaptées aux processus industriels dans le monde entier.
L'inspection virtuelle WEG* est un développement de WEG.
*Nous recommandons l'utilisation avec Windows 10 et le navigateur Google Chrome.