Las aplicaciones de motores en los diversos segmentos primarios, como el ganado, han demandado equipos con tecnología cada vez más avanzada, que está diseñada y construida para satisfacer las demandas de las operaciones de servicio continuo. Este tipo de acción, que implica arranques y paradas frecuentes, requiere motores altamente confiables que admitan la carga adicional impuesta por el entorno hostil. Es por eso que los motores WEG están diseñados para operar en aplicaciones agrícolas que requieren alto par. La creciente necesidad tecnológica de la agroindustria, la conexión de personas y el uso de equipos altamente confiables, hacen toda la diferencia en la productividad de las granjas.
Ejemplo de aplicación del motor W22 en la agroindustria
Un distribuidor de equipos de procesamiento de granos, que utilizaba un motor para accionar sus secadoras, reemplazó los motores antiguos por WEG W22, adecuados para el régimen de servicio pesado, y descubrió que esta línea se adaptaba mejor a sus necesidades y aportaba más valor a su aplicación. El retorno de la inversión fue tan expresivo que, después del cambio, durante los últimos 18 meses, continuaron modernizando sus equipos utilizando productos WEG.
Los motores WEG de la línea W22 ofrecen un factor de servicio de 1.25 con 100HP, que los productos de la competencia no ofrecían. El motor es el más adecuado para aplicaciones agrícolas, ya que ofrece compatibilidad con "armónicos en sistemas eléctricos", lo cual es una anomalía en la calidad de la energía que se entrega a un sistema. Estas anormalidades pueden incluir bajo factor de potencia, variaciones de voltaje, variaciones de frecuencia y sobretensiones. Los motores WEG están diseñados para adaptarse a este tipo de problemas, que pueden ocurrir en aplicaciones agrícolas.
Los motores W22 soportan el desequilibrio de tensión
El desequilibrio de tensión ocurre porque las granjas dependen de la energía suministrada por las empresas de servicios públicos en muchas fases diferentes, y han estado lidiando con esto durante mucho tiempo. Para ejemplificar, en un escenario ideal, cada fase debe recibir una corriente de 10 amperios, sin embargo, el concesionario puede suministrar una fase con 9.3 amperios, otra con 11.7 amperios y otra con exactamente 10 amperios. Esta corriente variable representa un desafío para los agricultores y sus equipos, ya que necesitan motores que puedan operar de manera eficiente sin perder potencia.
A medida que las granjas se expanden en espacios más grandes, algunos de hasta 5,000 acres, es necesario cambiar a motores de servicio pesado, ya que se requiere más tensión, y un motor trifásico ayuda a reducir los costos. Por lo tanto, la construcción de motores WEG, en comparación con los motores de uso general, es la mejor opción para el tipo de aplicación requerida por las granjas.
Los motores eléctricos de servicio pesado también ofrecen un mejor aislamiento para una temperatura ambiente de funcionamiento más alta y son adecuados para un rango de velocidad 1:20. No es raro que los motores funcionen a una temperatura externa cercana a los 100 grados, por lo tanto, al tener un mejor aislamiento, puede funcionar con una temperatura más fría, lo que aumenta su durabilidad y, en consecuencia, funciona durante un período de tiempo más largo.
Los motores de uso general y estándar, utilizados anteriormente en el sector agrícola, ya no tienen sentido para el escenario actual. Por esta razón, WEG recomienda motores como la línea W22, con la capacidad de trabajar en las condiciones más difíciles.
El uso de equipos agrícolas como los productos WEG garantiza a los propietarios de granjas la confiabilidad que necesitan para operar sin el riesgo de tiempo de inactividad no planificado.