El Sr. Bevan Richards, director de operaciones de la subsidiaria WEG – Shaw Controls - dice que la ventaja principal de utilizar un E-House es que se trata de una subestación eléctrica prefabricada. "Esencialmente se trata de una estructura de acero hecha a la medida, que acomoda todos los equipos eléctricos. Está construida fuera de las instalaciones, probada en las instalaciones de OEM y suministrado como una unidad completa lista para la conexión en el sitio ", explica. Los únicos componentes que son separados para el transporte son las piezas externas de equipos tales como acondicionadores de aire, condensadores, ventiladores de presurización y accesorios de iluminación externas.
"En general, el E-House sustituye una subestación construida de ladrillos y morteros y todo lo que se requiere son bases muy sólidas para apoyar la unidad eléctrica. No hay necesidad de construir una amplia infraestructura civil o cualquier otro tipo de edificio, "dice el Sr. Richards.
Cuando llega al sitio, la estructura es puesta en la posición de operación y los components retirados para fines de transporte se vuelven a montar en la parte exterior del E-House. Richards dice que la instalación y conexión en el sitio pueden variar desde un máximo de cinco días para un E-House muy complejo hasta un día para un E-House sencillo.
Este aumento de la demanda de los E-Houses ha sido como resultado de algunos de los problemas a los que se enfrentan los clientes de acuerdo con Richards. "Con el nivel de presión en la reducción de los costos del proyecto, muchos clientes están buscando una manera de lograr ahorros con E-Houses.
"Esta es un área donde Shaw Controls, que es una división de fabricación de Zest WEG Group, puede contribuir de manera positiva porque, como una empresa básicamente de ingeniería eléctrica, no necesita depender de una empresa de fabricación eléctrica independiente para producir los Centros de Control de Motor (CCM) o integrar cualquiera de los componentes eléctricos en la subestación ", dice Richards.
Como una sola fuente de energía, Shaw Controls tiene la base de conocimientos de electricidad y la capacidad de fabricación mecánica. "La capacidad de diseñar la parte mecánica de un E-House asegura que cumplirá con los parámetros necesarios para acomodar el equipo eléctrico, y esto reduce el tiempo de diseño, el periodo de fabricación y el plazo de entrega de la subestación eléctrica pre-fabricada conforme la necesidad del cliente”, dice.
Shaw Controls opera una planta de fabricación de más de 12.000 m2 y cuenta con un equipo de personal técnico calificado. Otra ventaja importante es que todos los componentes están instalados en el E-House en las instalaciones de la empresa y esto elimina la complejidad y la necesidad de que los contratistas se quedan en la empresa para instalar sus propios equipos.
Tener toda la operación en una instalación también es más fácil para los clientes a hacer todo en control de calidad y y pruebas operacionales en un solo lugar. "Esta facilidad de acceso para hacer la prueba puede ser un ahorro de tiempo y costo considerable", dice Richards.
Hacer parte de Zest WEG Group, permite a Shaw Controls tener acceso a las grandes bases de datos y a los recursos de ingeniería técnica de la matriz en WEG Brasil. WEG tiene numerosas referencias sobre subestaciones prefabricadas y el acceso a este nivel de conocimientos y experiencia permite el intercambio de tecnología y garantiza las mejores prácticas en todos los diseños.
Fundada en 1981, Shaw Controls tuvo un desarrollo muy significativo y se quedó como uno de los principales proveedores de E-Houses, subestaciones móviles y CCM´s de Sudáfrica. La compañía ofrece una línea completa que van desde equipos de control de media tensión hasta CCM extraíbles de baja tensión. Estos productos fabricados en el país con una certificación independiente de acuerdo con la Norma IEC 62271-200 e IEC 61439-1/ 2. De acuerdo con las especificaciones IEC, LV cubre aplicaciones de hasta 690 V, mientras que el rango de MT es de 1 kV hasta 52 kV. Todos los productos llevan la certificación ISO 9001 del Bureau Veritas.