Con inversión continua en innovación, WEG tiene como premisa desarrollar productos de alta performance y soluciones eficientes, a fin de ofrecer soluciones ideales para la realidad de sus clientes. Entre éstos está Klabin, mayor productora y exportadora de papeles para embalajes de Brasil.
Motor más eficiente en el horno de cal
Interesada en garantizar mejores resultados para su proceso productivo, Klabin hizo la adquisición de un motor WEG W22 Magnet de 125 HP, en octubre de 2019, para sustituir el accionamiento de corriente continua del horno de cal.
El horno de cal es un equipo que quema el lodo de cal generado en el proceso de producción de celulosa y lo transforma en cal para ser utilizada en la producción del licor blanco, utilizado para la cocción de la madera en el digestor, así como para fabricar la celulosa. Como esa maquinaria demanda atención de los equipos de mantenimiento, difícilmente se especifica el cambio por motores de corriente alterna, debido a la alta inercia de la carga en el arranque y en la operación. No obstante, la aplicación fue realizada exitosamente y el motor ha obtenido excelentes índices de performance.
W22 Magnet: el mejor índice de rendimiento del mercado
Los motores de alta eficiencia W22 Magnet poseen imanes permanentes y, de esa forma, garantizan ventajas como robustez, alto desempeño y mayor densidad de potencia por carcasa. Accionados por el convertidor de frecuencia WEG CFW11, cuentan con torque constante en amplio rango de rotación, y operan inclusive a bajas velocidades, con rendimientos superiores a los motores de inducción, lo que elimina el uso de ventilación forzada. Ideal para accionamiento de máquina de papel, sustitución de accionamientos de corriente continua y aplicaciones donde la variación de velocidad sea necesaria.
Más eficiencia energética para el sector de papel y celulosa
Casos como éste, de eficiencia energética, que promueven la sustitución de motores de corriente continua por motores de imanes permanentes de alta eficiencia, comprueban que el retorno viabiliza el negocio, rompiendo una serie de paradigmas, tanto en la aplicación como en la elección y adquisición de los equipos, lo que los transforma en agentes de ahorro de recursos en tiempos tan desafiadores.
Para Klabin, esta adquisición confirmó una mayor productividad, generada del aumento en la disponibilidad de la máquina y en la eficiencia energética de los equipos. De acuerdo con los análisis hechos desde la adquisición del motor, en octubre de 2019 hubo, también, reducción en el consumo de energía, superando las expectativas del proyecto.
WEG, reconocida por las soluciones en eficiencia energética para diversas aplicaciones industriales, ofrece al mercado diversas combinaciones de productos de alta performance, con el objetivo de llevar más innovación y tecnología a los procesos industriales en todo el mundo, construyendo relaciones sólidas con grandes compañías como Klabin.
Sobre Klabin
Klabin es la mayor productora y exportadora de papeles para embalajes de Brasil, única compañía del país a ofrecer al mercado una solución en celulosas de fibra corta, fibra larga e fluff, y líder en los mercados de embalajes de cartón ondulado y sacos industriales. Fundada en 1899, tiene 18 unidades industriales en Brasil y una en Argentina.
Toda la gestión de la empresa está orientada al desarrollo sustentable, buscando crecimiento integrado y responsable, que une rentabilidad, desarrollo social y compromiso ambiental. Klabin integra, desde 2014, el Índice de Sustentabilidad Empresarial (ISE), de B3. También es signataria del Pacto Global de la ONU y del Pacto Nacional para Erradicación del Trabajo Esclavo, buscando proveedores y aliados de negocio que sigan los mismos valores de ética, transparencia y respeto a los principios de sustentabilidad.
Para mayor información de Kablin: www.klabin.com.br