Klabin, la mayor productora y exportadora de papel para embalajes de Brasil, inició un nuevo ciclo de inversiones con el Proyecto Puma II, que colocará en el mercado cerca de 910 mil toneladas de papel al año y, para esa grandiosa expansión, seleccionó proveedores con experiencia en el segmento de celulosa y papel, con soluciones confiables y altamente eficientes.
WEG, un socio de larga data de Klabin, fue seleccionada para el suministro de un importante paquete eléctrico para las dos fases del proyecto, que incluye salas eléctricas, una celda de media tensión, un centro de control de motores de baja tensión, convertidores de frecuencia de baja y media tensión, barramientos blindados, motores de baja y media tensión, transformadores de media tensión y transformadores para el turbogenerador 3 (TG3). En total, fueron producidos cerca de 3,500 productos siguiendo los requisitos técnicos exigidos por Klabin, garantizando alto desempeño, mayor eficiencia energética y productividad.
Los motores suministrados para este proyecto fueron la línea W60 y MGF, además de los motores W50 y W22 Well (WEG Extra-long life). Al elegir los motores de estas líneas, el cliente garantizará una mayor vida útil de los equipos y un menor costo con reposición y mantenimiento de las máquinas.
Para substituir la sala eléctrica existente, se adoptó una sala eléctrica modular, instalada en la Estación de Tratamiento de Efluentes (ETE), que además de la ventaja de optimizar el tiempo de instalación, este equipo permite que sea completamente probado y precomisionado en la fábrica de WEG y listo para arrancar en la planta del cliente. También se instalaron 39 transformadores secos en las salas eléctricas distribuidas por el parque industrial, encargados de alimentar las islas de proceso. Además, Klabin adquirió un transformador elevador de potencia para ampliar la generación de energía a partir de la red eléctrica.
También se suministraron convertidores de frecuencia de baja y media tensión (CFW11 / CFW11M / MVW3000), conjunto de maniobra y control de media tensión (CCM03i / MTW03), asegurando la versatilidad y flexibilidad de la aplicación, además del embarrado blindado (BWW01) para energizar los centros de control de motores de baja tensión.
En estos cinco años, desde el suministro del paquete eléctrico para la Unidad Puma, las soluciones WEG, combinadas con el soporte técnico las 24 horas, han brindado seguridad operacional, productividad continua y eficiencia para la planta de Klabin en Ortigueira/PR.
Sobre el proyecto
El Proyecto Puma II es una continuación de la Unidad Puma, instalada en Ortigueira/PR, Brasil. La primera máquina de papel (MP27) entró en operación a fines de agosto de 2021 y tiene una capacidad de producción de 450 mil toneladas por año de Eukaliner®, el primer papel kraftliner del mundo elaborado 100% con fibras de eucalipto. El MP28, que ya está en construcción y se espera que comience su producción en 2023, se centrará en la fabricación de cartón. Con capacidad de producción de 460 mil toneladas por año, los nuevos equipos consolidan a Klabin como productor mundial de cartones para alimentos líquidos y productos industrializados, cartones para empaques multipack, así como cartones para el creciente segmento de Alimentos y Bebidas, continuando con los planes continuos de innovación, crecimiento y expansión sostenible de la empresa.