Retour à la page d'accueil Mon compte
O E03 indica Sobretemperatura nos tiristores e no dissipador.
As possíveis causas para o E03 são:
Veja mais detalhes sobre as possíveis causas em "O que fazer quando ocorre E03?".
O E03 ocorre quando a temperatura no(s) dissipador(es) for superior aos 88°C.
Verifique as possíveis causas abaixo:
Estando a temperatura ambiente acima dos 40° C (104° F) e a Soft-Starter funcionando sem que a corrente tenha sido reduzida aos valores recomendados pelo manual do produto, poderá ocorrer E03.
Observação:
Os valores de corrente recomendados quando a temperatura ambiente está acima de 40ºC, você pode encontrar no capítulo 8 do manual.
Se a Soft-Starter permanece com corrente elevada durante um tempo que exceda o especificado para aquele modelo ou ocorre um número elevado de partidas sucessivas, ocorre o erro. A corrente permitida é 3 x In durante 30s, 10 vezes por hora.
Observação:
Os ventiladores da Soft-Starter são alimentados em X7: 1 e 2.
Verifique:
Se o erro persistir sem que a temperatura no(s) dissipador(es) seja superior aos 88°C, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Weg;
O E04 indica sobrecarga no motor.
As possíveis causas são:
Veja mais detalhes sobre as possíveis causas em "O que fazer quando ocorre E04?".
O E04 ocorre quando há Sobrecarga no motor.
Verifique as possíveis causas abaixo:
Se não forem programados corretamente, os seguintes parâmetros podem causar a atuação precoce de E04:
Quando o MAC.0x (Módulo de Aquisição de Corrente) ou TCs externos forem utilizados, confira o modelo dos TCs, pois se eles tiverem uma relação de transformação menor, por exemplo um de 1500/5A no lugar de um de 3000/5A, a corrente medida parecerá maior causando E04 indevidamente. Verifique o modelo adequado de TC para cada Soft-Starter. Veja a tabela dos módulos MAC no capítulo 10.1 do manual ou em "Qual o módulo MAC que devo utilizar para manter as proteções relacionadas ao motor quando utilizo contator de By-Pass?".
Compare o conteúdo de P73 com uma medição feita com um alicate de corrente. Se a leitura da corrente permanecer sempre saturada ou se estiver com um erro maior do que 10% no fundo de escala, já tendo sido verificados os pontos anteriores, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Weg.
O erro E05 indica Subcorrente.
As possíveis causas são:
Veja mais detalhes sobre as possíveis causas em "O que fazer quando ocorre E05?".