Retornar para Minha Conta
Sim. O valor padrão de fábrica é P000=5. O parâmetro P200 seleciona o estado da senha (ativa ou inativa) e possibilita a alteração da mesma.
Os procedimentos a seguir descrevem como alterar o valor da senha:
1. Alterar o valor do parâmetro P200 para 2;
2. O parâmetro P000 é referenciado automaticamente;
3. Ajustar o novo valor da senha utilizando as teclas incrementa e decrementa;
4. Ajustado o novo valor da senha, pressionar a tecla PROG novamente;
5. O parâmetro P200 é ajustado automaticamente em 1 (senha ativa).
Antes de alterar o conteúdo de um parâmetro é necessário liberar a operação através da senha no parâmetro P000. Caso não ocorra a liberação, quando o valor de algum parâmetro for alterado, surgirá a mensagem “Passd” na HMI.
Existem parâmetros cuja alteração é permitida apenas com o motor desenergizado. Na tentativa de alteração destes parâmetros com o motor ligado, aparecerá a mensagem “STOP” piscando por 3 segundos na HMI e a alteração não será aceita.
O SRW01 é energizado através dos terminais A1, do conector XC1, e A2, do conector XC6.
A tensão de alimentação é de 110 a 240 Vca/Vcc.
Sim, é possível a gravação de até 3 parametrizações e/ou 3 programas do usuário.
Para fazer o upload dos dados (do SRW01 para a HMI), deve-se selecionar a posição de gravação (1, 2 ou 3) nos parâmetros P500 ou P501. Durante a gravação, a mensagem “COPY” é apresentada na HMI.
Para fazer o download dos dados (da HMI para o SRW01),deve-se selecionar a posição onde os dados foram gravados (4, 5 ou 6) nos parâmetros P500 ou P501. Durante a carga dos dados, a mensagem “READ” é apresentada na HMI.