Der WEG Motor Scan Sensor kann in einer maximalen Entfernung von 30 bis 50 Metern mit dem Gateway synchronisiert werden. Dieser Wert ist eine ungefähre Angabe, da er von den Umgebungsbedingungen anhängig ist, in denen der Motor Scan und das Gateway aufgestellt sind.
Es gibt grundsätzlich keine maximale Anzahl an Sensoren, die mit dem Gateway verbunden werden können. Abhängig von der Signalstärke durch die Entfernung zwischen Sensor und Gateway und den Umgebungsbedingungen kann es allerdings zu Einschränkungen kommen.
Das Gateway kann mit der WEG IoT Plattform über Ethernet, WIFI- oder 4G-Modem (über USB-Anschluss) kommunizieren. Das 4G-Modem ist nicht über WEG erhältlich und muss über einen externen Anbieter bezogen werden.