Retornar para Minha Conta
O erro E07 indica Seqüência de Fase Invertida na Entrada.
Esta função detecta se a seqüência de fase (responsável pelo sentido de giro do motor) na entrada da SSW está correta, mas não há como evitar que o motor seja ligado errado na saída.
As possíveis causas são:
Veja mais detalhes sobre as possíveis causas em "O que fazer quando ocorre E07?".
O erro E07 ocorre quando a sequência de fase na entrada está invertida.
Verifique as possíveis causas abaixo para o E07:
Verifique a seqüência de fases na entrada, ela deve ser R S T.
Verifique P31. Em casos em que a função não é necessária, deve-se passar P31 para off evitando assim a atuação indevida dessa proteção.
Caso ocorra E07 mesmo com P31 = off ou com a seqüência de fase correta, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Weg.
Essa função é habilitada (colocando P31 = On) quando se quer evitar o giro do motor no sentido contrário. É especialmente válida em casos onde o equipamento é móvel e alimentado assim por diferentes tomadas de força.
Esta função detecta se a seqüência de fase (responsável pelo sentido de giro do motor) na entrada da SSW está correta, mas não há como evitar que o motor seja ligado errado na saída.
Nota:
P31 = off (padrão de fábrica) desabilita a função.
Habilite a função de Seqüência de fase, colocando P31=ON quando se quer evitar o giro do motor no sentido contrário.
Esta função detecta se a seqüência de fase (responsável pelo sentido de giro do motor) na entrada da SSW está correta, mas não há como evitar que o motor seja ligado errado na saída.
Nota:
P31 = off (padrão de fábrica) desabilita a função.
E08 não indica problema com a Soft-Starter, mas que alguma causa externa a está bloqueando.
As possíveis causas para o E08 são:
Veja mais detalhes sobre as possíveis causas em "O que fazer quando ocorre E08?".