Back to My Account
Variações de rede permitidas:
Esta função deve ser utilizada quando se quer reduzir o tempo de desaceleração imposto pela carga ao sistema.
Esta função somente é possível com o auxílio de um contator que deverá ser ligado conforme item do manual 9.6 - esquema típico com frenagem CC ou em "Como fazer a frenagem cc?".
Nota
:Segue abaixo esquema sugestivo de como fazer a frenagem CC:
Acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a três fios e
Frenagem CC
Parâmetro | Programação |
P34 | Maior que OFF |
P35 | Ajuste de carga |
P52 | 3 |
P53 | 4 |
P54 | 2 |
P55 | 3 |
P61 | OFF |
Observação:
Nota:
Não, para não perder as proteções referentes à leitura de corrente do motor, os transformadores de corrente deverão ser colocados externamente à conexão do contador de by-pass. Para verificar como a Soft-Starter pode manter as proteções do motor verificar em "Como manter as proteções relacionadas ao motor quando utilizo contator de By-Pass?"
Ajusta o tempo da frenagem cc, desde que P52=3. Esta função somente é possível com o auxílio de um contator que deverá ser ligado conforme item do manual 9.6 - esquema típico com frenagem CC ou em "Como fazer a frenagem cc?".
Nota
: