Retour à la page d'accueil Mon compte
A HMI é uma interface simples que permite a operação e a programação da Soft-Starter. Ela apresenta as seguintes funções:
IHM SSW-03
Funções básicas das teclas
START | Indica que a Soft-Starter recebeu comando de partida ou parada (motor acionado). |
RUN | Indica estado da chave: Led Piscante: em rampa de aceleração/desaceleração; Led Aceso: Em tensão plena. |
Aciona o motor via rampa (partida). | |
Desaciona o motor via rampa (quando programado). Reseta a Soft-Starter após a ocorrência de erros. | |
Seleciona (comuta) display entre número do parâmetro e seu valor (posição/conteúdo). | |
Incrementa o número do parâmetro ou valor/conteúdo do parâmetro. | |
Decrementa o número do parâmetro ou valor/conteúdo do parâmetro. |
Todas as funções relacionadas a operação da Soft-Starter habilitação (aciona - "I"), desabilitação (desaciona - "O"), incrementa/decrementa (valores/parâmetros) podem ser executados através da HMI - 3P. Isto ocorre com a programação padrão de fábrica da Soft-Starter. As funções aciona/desaciona e reset podem ser também executadas, individualmente por entradas digitais. Para tanto é necessária a programação dos parâmetros relacionados a estas funções e as entradas correspondentes.
Para: | Ação | Visualização no display LED |
Energização da Soft-Starter | ||
Acessar lista de parâmetros | Pressionar | |
Localizar P00 | Pressionar | |
Acessar conteúdo de P00 | Pressionar | |
Liberar acesso para alteração de parâmetros | Pressionar | |
Voltar à lista de parâmetros | Pressionar | |
Localizar parâmetro desejado | Pressionar | |
Acessar o conteúdo do parâmetro | Pressionar | |
Alterar conteúdo do parâmetro *1 | Pressionar | |
Gravar o novo valor do parâmetro *1, *2 | Pressionar |
*1 - Para os parâmetros que podem ser alterados com motor girando, a Soft-Starter passa a utilizar imediatamente o novo valor ajustado após pressionada a tecla . Para os parâmetros que só podem ser alterados com motor parado, o motor deve ser desabilitado para que se possa ajustar o novo conteúdo do parâmetro e depois pressionar a tecla .
Nota:
Quando não é possível alterar um parâmetro com o motor acionado o display sinaliza piscando o conteúdo do parâmetro.
*2 -
Pressionando a tecla após o ajuste, o último valor ajustado é automaticamente gravado, ficando retido até nova alteração.*3 -
A inibição do acesso a alteração de parâmetro é feita ajustando P00 em OFF ou desenergizando/energizando a eletrônica da Soft-Starter.Fluxograma para leitura/alteração de parâmetros
*1 Para os parâmetros que podem ser alterados com motor girando, a Soft-Starter passa a utilizar imediatamente o novo valor ajustado após pressionada a tecla . Para os parâmetros que só podem ser alterados com motor parado, o motor deve ser desabilitado para que se possa ajustar o novo conteúdo do parâmetro e depois pressionar a tecla .Nota:
Quando não é possível alterar um parâmetro com o motor acionado o display sinaliza piscando o conteúdo do parâmetro.
*2
Pressionando a tecla após o ajuste, o último valor ajustado é automaticamente gravado, ficando retido até nova alteração.*3
A inibição do acesso a alteração de parâmetro é feita ajustando P00 em OFF ou desenergizando/energizando a eletrônica da Soft-Starter.O display pisca nas seguintes situações:
Parâmetros de Leitura | Variáveis que podem ser visualizados no display, mas não podem ser alteradas pelo usuário. |
Parâmetros de Regulação | São os valores ajustáveis a serem utilizados pelas funções da Soft-Starter. |
Parâmetros de Configuração | Definem as características da Soft-Starter, as funções a serem executadas, bem como as funções das entradas/saídas. |
Parâmetros do Motor | Define características nominais do motor |