Otro suministro importante realizado por la Sucursal Rusa (WRU) de WEG para el cliente PJSC Polyus Gold, en la Región de Magadan, el mayor productor de oro de Rusia.
El suministro incluía un par de motores de anillos deslizantes de 9000 KW a 1000 rpm y otros dos motores de 7500 KW también a 1000 rpm y completamente diseñados para ser intercambiables con los viejos motores existentes, proporcionando un reemplazo de fácil instalación.
Los motores se aplicarán en pares en enormes molinos SAG y de bolas que operan a través de un sistema de accionamiento de doble piñón y suman su potencia en cada molino.
Históricamente, el cliente enfrentaba una operación problemática debido a varias razones diferentes, como ajustes mecánicos, sobrecalentamiento de los rodamientos antifricción y eventos de sobrecarga eléctrica.
Con una pronta atención al cliente, el equipo de WEG evaluó diferentes opciones para ofrecer un producto más confiable. Se recomendó un diseño robusto de motores de rotor de anillos deslizantes que incluyen características confiables como escobillas fijas o levantables, cámara de anillo deslizante interna o externa y diferentes series de cojinetes deslizantes o cojinetes antifricción en baño de aceite.
El diseño final fue aprobado después de la inspección del cliente en las instalaciones de la sede de WEG en Brasil y también de una visita técnica a una mina de cobre en Chile, donde motores WEG similares están operando con éxito.
Un factor clave para este proyecto fueron los especialistas locales de WEG en el mercado que brindan una respuesta rápida al cliente y escuchan atentamente sus necesidades.
Los motores Slip Ring Mining de WEG fueron diseñados de tal manera que permitan otro factor técnico clave para este proyecto donde pueden operar tanto como motor de anillos deslizantes o como motor de inducción alimentado por convertidor de frecuencia cuando la temperatura es muy fría (-50 ° C) y el mineral dentro de los molinos se congela y luego la velocidad del molino se puede controlar automáticamente.
Los motores eléctricos fueron entregados en julio de 2020. Debido a restricciones sanitarias, la puesta en marcha se pospuso a diciembre y las obras se realizaron del 15 de noviembre al 23 de diciembre de 2020.
Acerca de la mina de oro Polyus - Natalka
PJSC Polyus es el mayor productor de oro de Rusia y se encuentra entre los 10 principales productores de oro a nivel mundial con uno de los perfiles de costos más bajos.
La Compañía también posee las terceras reservas de oro más grandes del mundo con 61 millones de onzas de reservas de oro probadas y probables que sustentan su fuerte perfil de crecimiento.
Las principales operaciones de Polyus están ubicadas en el Territorio de Krasnoyarsk, la Región de Irkutsk, la Región de Magadan (Natalka) y la República de Sakha (Yakutia) e incluyen 5 minas operativas, operaciones aluviales y varios proyectos de desarrollo avanzado.
El objetivo para Natalka es de 1200 toneladas de mineral por hora, y el promedio en 2019 fue de 1400 toneladas por hora. ¡En el cuarto trimestre, la productividad por hora superó generalmente las 1500 toneladas.