De acuerdo con estudios realizados, países africanos tendrán un aumento de consumo de energía del orden del 500% en los próximos 25 años, como reflejo de la gran expansión económica. El año pasado, el continente creció 4% y aún debe acelerarse, cerrando 2014 con 5%. En 2016, cerca de 500 millones de personas migrarán a áreas urbanas.
Para mantener el suministro eficaz y continuo de energía, Eskom, empresa responsable por el 45% de la electricidad usada en toda África, adquirió en junio una Subestación Móvil WEG en la unidad de Emalahleni, capital de la Provincia sudafricana de Mpumalanga.
Se trata de la primera subestación móvil WEG fabricada en el continente africano, con potencia de 10MVA 33kV. El funcionamiento se da por la conexión paralela al transformador de la subestación fija y la solución WEG de disyuntores y seccionadores al mismo tiempo, sin la utilización de cubículos en contenedores, lo que posibilita una fácil visualización de las llaves y de las conexiones, aumentando la seguridad para los operadores.
Desarrolladas con los componentes más modernos del mercado, las Soluciones Móviles WEG (Transformadores y Subestaciones) son flexibles, garantizan dinamismo operacional y ganancia de tiempo, con facilidad de instalación y operación en campo. Son utilizadas para atender emergencias, refuerzos de red en grandes eventos y mantenimientos programados permitiendo que los trabajos sean realizados sin interrupción en el suministro de energía.
En los meses de octubre y noviembre de este año, WEG entregará a Eskom dos subestaciones más: una de 40MVA 132kV y otra de 20MVA 132kV. Ambas para la unidad Emalahleni, no obstante, con posibilidad de ser utilizadas en cualquier subestación en Sudáfrica, con estos niveles de tensión.
Desde 2005, fueron suministrados a esta generadora, transmisora y distribuidora sudafricana, más de 300 transformadores WEG, con potencias de hasta 100 MVA. Tales transformadores fueron utilizados para iluminar los estadios durante la Copa del Mundo de fútbol, en 2010. Además de eso, otros equipos suministrados por WEG están siendo usados para alcanzar las metas del proyecto “Electricidad para todos”, que promueve el cambio de faroles a queroseno por lámparas, llevando energía eléctrica a millones de familias.