Der WEG Motor Scan® lässt sich einfach über ein Smart Device konfigurieren (App verfügbar für Android und iOS).
Die Installation ist schnell, einfach und der gesamte Prozess wird bei der Sensorkonfiguration direkt in der App geführt. Der WEG Motor Scan® wird auf die Motorrippe geschraubt und es besteht keine elektrische Verbindung zwischen Motor und Sensor.
Einmal konfiguriert, sendet der Sensor über Bluetooth® oder Gateway Daten an die Cloud und ermöglicht die Analyse der Ergebnisse im WEG Motion Fleet Management.
Die Daten können über Bluetooth® auf dem Smartphone, durch die App oder automatisch über das Gateway, das speziell für die Sensoren programmiert wurde, erfasst werden. Die Motorinformationen werden in die Cloud gesendet und gespeichert und können im WEG Motion Fleet Management weiter ausgewertet werden.
Mit dem Modul WEG Motor Specialist, einer Lösung, die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzt, um Elektromotoren zu diagnostizieren, zu überwachen und eine vorausschauende Wartung anzuzeigen, erfolgt die Diagnose selbstständig und ermöglicht dem Anwender eine schnelle Wartungsaktion. Vermeiden Sie von nun an Stillstandszeiten, planen Sie die Wartung, optimieren Sie den Energieverbrauch und steigern Sie Ihre betriebliche Effizienz mit dem WEG Motor Specialist. Ihr Motor, angetrieben durch Intelligenz.
WEG Motor Specialist ist eine Lösung, die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzt, um Elektromotoren zu diagnostizieren, zu überwachen und vorausschauende Wartung anzuzeigen. Dieses innovative Tool setzt das Fachwissen von WEG in Algorithmen um und macht das Fuhrparkmanagement deutlich effektiver. Vermeiden Sie von nun an Stillstandszeiten, planen Sie die Wartung, optimieren Sie den Energieverbrauch und steigern Sie Ihre betriebliche Effizienz mit dem WEG Motor Specialist. Ihr Motor, angetrieben durch Intelligenz.
WEG Motor Fleet Management wurde entwickelt, um den Betrieb, die Wartung und das Management von Industrieanlagen praktisch und flexibel zu gestalten. Es ist die ideale Lösung für die Überwachung Ihrer Anlagen. Basierend auf Cloud Computing kann die Leistung der Antriebe jederzeit und von jedem Ort der Welt aus überwacht werden.
Mit WEG Motor Fleet Management können Sie Motoren, Umrichter, Getriebe und Getriebemotoren überwachen, die in jeder Art von Industrie oder Anlage eingesetzt werden. Durch regelmäßige Datenerfassung werden wertvolle Erkenntnisse generiert, um die Leistung und Verfügbarkeit des Maschinenparks in der Fabrikhalle zu erhöhen. Auf diese Weise ist es möglich, vorausschauende Wartungspläne zu erstellen und zu planen, wodurch die Anzahl ungeplanter Produktionsstopps deutlich reduziert wird.
Der WEG Motor Scan, mit einfacher Installation, für WEG-Motoren in den Baugrößen 63 bis 450 entwickelt, muss über ein intelligentes Gerät (App für Android und iOS verfügbar) konfiguriert werden. Nach Paarung der Geräte sendet der Sensor die Daten über Bluetooth® in die Cloud und ermöglicht die Analyse der Ergebnisse auf der WEG IoT Plattform.
Die Installation ist schnell und einfach und das gesamte Verfahren wird während der Sensorkonfiguration direkt an die Geräte-App geleitet. Der Sensor ist an der Kühlrippe des Motorgehäuses geschraubt und es besteht keine elektrische Verbindung zwischen Motor und Sensor.
Der Sensor misst Schwingungen und Motortemperaturen. Der Benutzer lädt die Messdaten über Bluetooth® mit einem Smartphone oder Tablet herunter. Die Daten werden an die Cloud gesendet und gespeichert und können auf der WEG IoT Plattform genauer analysiert werden.
Nach der Konfiguration des Sensors, werden die Betriebsdaten des Motors, die mit Bluetooth® erfasst wurden, über Wi-Fi von dem WEG Motor Scan an einen sicheren Cloud-Server übertragen, der analysiert und in Berichte umgewandelt und direkt auf ein Smartphone, Tablet oder Desktop aufgezeichenet wird.
Zu den Vorteilen der Cloud-Speicherung gehören: Sicherheit, Zuverlässigkeit, Kostenreduzierung, erhöhte Geschwindigkeit, Datenwiederherstellung, Geschäftskontinuität und einfacher Zugriff auf Daten, die die manuelle Datenerfassung von Geräten, die in einigen Anwendungen eingesetzt werden, ersetzt, die in bestimmten Einsätzen in schwierigen Zugangsmöglichkeiten gelegen sein können.
Wenn Sie mehr über Industrie 4.0, WEG IoT Plattform oder das Konzept des WEG Motor Scans erfahren möchten, sehen Sie sich das Material an, das wir für Sie vorbereitet haben.