Realizada há mais de 30 anos, a FISPAL – Feira Internacional de Tecnologia para a Indústria de Alimentos e Bebidas reúne um seleto público de profissionais em busca das mais recentes soluções em automação, logística, embalagens, equipamentos e acessórios, máquinas para embalagens, processos, marcação e codificação para a indústria. O evento, que chega à sua 34ª edição, acontece entre os dias 26 e 29 de junho, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center.
No estande da WEG, será possível conhecer o Motor Scan, um sensor de fácil instalação para o monitoramento periódico dos motores elétricos, além de outros equipamentos para a indústria de alimentos e bebidas, como os motores W22 Wash, WELL e Magnet. Já no segmento de tintas, a WEG traz para a feira soluções desenvolvidas especialmente para entrar em contato com alimentos e água potável, ideais para pintura de tanques de armazenamento, esteiras e máquinas. Além disso, serão apresentadas tintas antimicrobianas, certificadas pela norma JIS Z 2801:2012, e que eliminam 99,9% das bactérias dos locais onde são aplicadas, tornando-se opções perfeitas para locais onde higiene e limpeza são fundamentais, como cozinhas, hospitais, salas cirúrgicas e consultórios, por exemplo.
Confira abaixo mais detalhes sobre as principais soluções da WEG apresentadas no evento:
WEG Motor Scan
Sempre à frente em inovação e tecnologia, a WEG desenvolveu o Motor Scan, um sensor de fácil instalação para o monitoramento periódico dos motores elétricos. O dispositivo permite analisar a performance do motor, evitando paradas e perdas na produção, garantindo assim a integridade dos motores instalados na fábrica. O Motor Scan capta os dados do motor, envia ao smartphone ou tablet via Bluetooth® ou Gateway, e envia por wi-fi todas as informações para a nuvem, que armazena os dados e os transmite para a WEG IoT Platform, onde podem ser acessados em maior profundidade, a fim de garantir eficiência dos processos.
W22 Magnet
A linha de motores W22 Magnet possui um sistema de acionamento integrado, composto por motor síncrono de ímãs permanentes de alta eficiência. Acionado pelo inversor de frequência CFW11, a solução oferece torque constante em ampla faixa de rotação, operando inclusive em baixas velocidades, com rendimentos superiores aos motores de indução e dispensando o uso de ventilação forçada. A solução é perfeita para aplicações onde variação de velocidade, precisão em baixas rotações, baixo nível de ruído e tamanho reduzido são essenciais. Todas essas tecnologias garantem ao motor vantagens, como elevado desempenho e maior densidade de potência por carcaça.
Os motores W22 Magnet estão disponíveis nas versões IR4 Super Premium e IR5 Ultra Premium, os maiores níveis de rendimentos da atualidade.
W22 Wash
A linha W22 Wash atende aos requisitos do segmento de alimentos e bebidas, onde é necessária maior higienização, além de oferecer níveis de eficiência superiores aos exigidos por lei. Um dos grandes diferenciais destes motores é a pintura NOBAC®, tinta exclusiva da WEG com propriedades antimicrobianas. Outras características da linha Wash são o grau de proteção, a pintura interna epóxi e a resistência de aquecimento. Todos estes atributos reunidos promovem maior confiabilidade aos motores quando estes operam em ambiente de umidade elevada, como nas indústrias farmacêuticas e alimentícias.
W22 WELL
A linha de motores W22 WELL (WEG Extra Long Life) é indicada para indústrias de processamento contínuo, como no segmento alimentício, que exige baixos níveis de vibração e ruído, alta precisão mecânica, e onde a redução de intervenções para manutenção é essencial. Desenvolvido para uma vida útil prolongada, o exclusivo sistema de vedação para maior resistência à corrosão, W3Seal®, impede a penetração dos contaminantes (poeira, água ou mistura deste), o que confere temperatura reduzida nos mancais e no bobinado, e por consequência, oferece maior estabilidade ao processo.
A linha de motores W22 WELL está disponível com o rendimento IR3 Premium, o qual supera os níveis exigidos por lei, proporciona economia de energia, redução do custo operacional, rápido retorno sobre o capital investido e redução das emissões de CO2.
Soft-starter SSW900
Além de realizar o controle da partida, parada e fornecer proteção total aos motores elétricos como as soft-starters tradicionais, traz ainda uma inédita experiência de interatividade com o usuário, pois oferece opções ágeis e simples de ajustes de configurações, e permite acesso fácil aos dados da aplicação, através de sua interface gráfica baseada em uma estrutura de menus. O produto conta ainda com um teclado prático e inovador com ajuda online, para auxiliar o usuário a qualquer momento. O lançamento também oferece diagnósticos e histórico de falhas, e registro de eventos com data e hora e interfaces para comunicação em rede, otimizando os processos produtivos.
Motorredutores WCG20
A nova plataforma mundial de motorredutores WCG20 foi desenvolvida para atender a reposição da base instalada e novos projetos, em máquinas de pequeno ou médio porte, e está apta a operar em diversas aplicações, sendo o produto ideal para garantir disponibilidade e eficiência em aplicações com motorredutores.
W-Poxi Hidro AVA 413 NOBAC
Com acabamento hidrossolúvel, essa tinta possui excelente aspecto decorativo e resistência a manchas e sujeiras. Pode ser aplicada em locais fechados, sem necessidade de interdição pelo mau cheiro, e contém aditivos fungicidas e bactericidas, que eliminam até 99,9% das bactérias. É recomendada para aplicações internas de alvenaria, blocos, concreto ou cimento, e possui certificação de atividade antimicrobiana atestada segundo a Norma JIS Z 2801:2000 pelo LABCAL UFSC.
WEG Fenóxi
Indicado para ambientes anticorrosivos, o Fenóxi é um primer de acabamento epóxi fenólico de alta espessura, e pode ser aplicado em tanques de armazenamento. Possui certificado para contato com água potável e alimentos alcoólicos da TECPAR - Tipo I (pH>5).
Politherm 24
Desenvolvida para revestimentos de equipamentos que entram em contato com alimentos, a Politherm 24 é uma tinta em pó epóxi isenta de metais pesados. Indicada para recobrimento de peças metálicas de uso interno, atende a NBR 8094:1983 contra a corrosão em teste de exposição à névoa salina.
Conheça de perto todas as novidades da WEG no Stand C191. Para fazer sua inscrição, acesse aqui o site do evento.