Los arrancadores suaves SSW7000 son producidos en la unidad fabril de WEG en Sudáfrica, con altos estándares de eficiencia. La línea SSW7000 es bien reconocida por el mercado y ampliamente utilizada en aplicaciones de bombas y ventiladores en el segmento de minería.
Con el crecimiento de la demanda por arrancadores suaves de media tensión de WEG en los últimos años, ahora los clientes pueden beneficiarse con la fabricación local de estos productos. Uno de los beneficios inmediatos es el plazo de entrega reducido.
El uso de arrancadores suaves se ha vuelto evidente a medida que los usuarios buscan maneras de reducir el costo de la electricidad, proteger sus motores eléctricos y aumentar su ciclo operativo. Los arrancadores suaves permiten una aceleración suave de los motores eléctricos, reduciendo la corriente pico durante el arranque. Motores con un arranque directo convencional pueden alcanzar hasta el 700% de su corriente nominal, mientras que un arrancador suave puede reducir la corriente de arranque a solo el 300%.
La fabricación local aumenta la capacidad de personalización de los arrancadores suaves de media tensión, donde las unidades son diseñadas para cumplir con los requisitos específicos en las aplicaciones de los clientes, como fue el caso de un proyecto reciente para un cliente de minería en Angola.
El paquete con 11 unidades fue entregado en módulos que pudieron ser fácilmente transportados e instalados en el lugar para una rápida puesta en marcha.
Además de la reducción de la corriente de arranque, la línea de arrancadores suaves SSW7000 incluye recursos de monitoreo capaces de proteger el motor eléctrico contra sobrecalentamiento o consumo excesivo de corriente.