Ökoeffizienz und Abfall-und Emissionsmanagement

Kreisförmige und effiziente Operationen

Die Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, den Wert der Ressourcen zu maximieren und gleichzeitig Abfall und Umweltauswirkungen zu minimieren. In diesem Modell sind Produkte so konzipiert, dass sie langlebig, reparierbar und recycelbar sind und so die Wiederverwendung und das Recycling von Materialien fördern. Anstatt dem traditionellen linearen Produktions- und Verbrauchsmodell zu folgen, bei dem Produkte hergestellt, genutzt und entsorgt werden, fördert die Kreislaufwirtschaft die Idee eines kontinuierlichen Zyklus, bei dem Materialien so lange wie möglich in Gebrauch bleiben.

Dieser Ansatz trägt nicht nur zur Erhaltung natürlicher Ressourcen bei, sondern fördert auch Innovationen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und nachhaltiges Wirtschaftswachstum und ist daher von entscheidender Bedeutung, um die globalen Herausforderungen von heute wie den Klimawandel und die Ressourcenknappheit zu bewältigen.

Im Einklang mit unserem Engagement bei WEG sind wir nach ISO 14.001 zertifiziert, was das Umweltmanagement in den Betriebsabläufen des Unternehmens zeigt.

Programme & Praktiken

Abfall und Energie

Fester Abfall

WEG hat ein System zur selektiven Abfallsammlung in seinen Betrieben eingeführt. Auf diese Weise werden die Abfälle getrennt und an die Recycler jedes Materials gesendet, was deren Wertsteigerung und die Wiedereinführung von Materialien in die verschiedensten Produktionszyklen. Es ist wichtig zu betonen, dass ein Teil der Abfälle, die bei den Operationen entstehen, von WEG selbst recycelt wird, und so wieder in den Prozess zurückkehrt und Teil der Produkte wird. Alle Abfälle werden an umweltverantwortliche Unternehmen geschickt, die von WEGs Umweltmanagementteam ausgewählt und entwickelt wurden.

Mehr Erfahren

 

Energie

WEG hat seit 2012 eine Energieeffizienzpolitik, die ihr Engagement für das Management dieses Inputs zeigt. Diese Politik wird in Maßnahmen zur Überwachung und Reduzierung des Energieverbrauchs umgesetzt, was zur Verbesserung der Umwelt beiträgt. WEG beabsichtigt, ihre Energiequellen immer sauberer, erneuerbarer und nachhaltiger zu machen.

Wasser, Abwässer und Wasserressourcen

WEG überwacht den Wasserverbrauch seiner Operationen und hat verschiedene betriebliche Kontrollen, die eine effiziente Verwaltung dieser Ressource gewährleisten, und so Verschwendung vermeiden und einen bewussten Verbrauch fördern. Alle in den Operationen erzeugten Abwässer werden ordnungsgemäß behandelt und regelmäßig überwacht, um die Einhaltung der Gesetze zu gewährleisten und die Auswirkungen auf die verschiedenen Stakeholder zu minimieren.

Ein Teil der in den Operationen behandelten Abwässer wird in internen Prozessen wiederverwendet, und einige Kläranlagen ermöglichen eine 100%ige Wiederverwendung des behandelten Abwassers. Wir setzen Initiativen um, die auf die Reduzierung des Wasserverbrauchs und der Abwasserproduktion abzielen, durch Leckkontrolle, Überwachung des Verbrauchs und Unterstützung von Programmen, die alle Mitarbeiter zu diesem Ziel engagieren, wie KaizenWEG und das WEG Manufacturing System.

Investitionen und Ausgaben für die Umwelt

Umweltinvestitionen lassen sich in drei Kategorien einteilen:

  • Umweltkontrolle: Bezieht sich auf die Behandlung und Entsorgung von Abfällen, die Behandlung von atmosphärischen und flüssigen Emissionen, Umwelthaftpflichtversicherungen und die Abschreibung von Ausrüstung sowie Ausgaben für Materialien und Wartungsdienstleistungen.
  • Ausrüstung: Bezieht sich auf den Erwerb von Ausrüstung für die Umweltkontrolle.
  • Management: Bezieht sich auf die Vergütung von Schulungsprofis, die Managementaktivitäten durchführen, Forschung und Entwicklung und die Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen.

Nachhaltige Verpackungen und Erhalt der Biodiversität

Wir besitzen eine Verpackungsfabrik, RF Reflorestadora, in Brasilien. Diese Einheit produziert alle Holzverpackungen, die in unseren verschiedenen Produktlinien verwendet werden. Zu diesem Zweck verfügen wir über eigene Aufforstungsflächen, die die kontinuierliche Versorgung mit Holz und die Erhaltung dieser natürlichen Ressource sowie von Naturwaldflächen, gesetzlichen Reserven und permanenten Schutzgebieten gewährleisten, die zur Erhaltung der lokalen Biodiversität beitragen.

Die Flächen entsprechen allen Gesetzen und rechtlichen Anforderungen, einschließlich eines Naturschutzgebietes für einheimische Wälder, das viel größer ist als das für die gesetzliche Reserve festgelegte Minimum.

Darüber hinaus fördert und unterstützt WEG Initiativen zur bewussten Wiederaufforstung und zum Naturschutz und investiert in die Aufforstung seiner Industrieparks.

Kaizen WEG

KaizenWEG ist eine von WEGs Formen des partizipativen Managements, bei der alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu ermutigt werden, Verbesserungen in ihrem Arbeitsumfeld oder in anderen Bereichen des Unternehmens vorzuschlagen. Dazu gehört die Identifizierung von Verschwendung, die Analyse von Ursachen und die Teilnahme an Verbesserungsteams.

Das gemeinsame Streben nach operativer Exzellenz und Nachhaltigkeit in einem Szenario der Prozessvertikalisierung macht das partizipative Management zu einem Schlüsselelement für die Verbesserung der Ergebnisse von WEG.

Durchschnitt von 2019 bis 2021: 1.144

WMS

Das kontinuierliche Verbesserungssystem von WEG ist das WMS, dessen Hauptziel darin besteht, Verluste und Verschwendung zu identifizieren und zu beseitigen.

Die Ergebnisse werden durch Priorisierungsmatrizen für Sicherheit, Qualität, Kosten und Treibhausgasemissionen (THG) maximiert, die die Entwicklung von Projekten zur Optimierung oder Beseitigung solcher Verschwendung leiten und so zu einer effizienteren und nachhaltigeren Welt beitragen.

Zusätzlich zu den Optimierungsarbeitsbereichen fungieren multidisziplinäre Teams als zentrale Anlaufstellen für kontinuierliche Verbesserung und bringen Innovationen und Disruptionen in unsere Prozesse ein.

Einer dieser zentralen Punkte ist die Säule Umwelt und Energie, die auf die Reduzierung der Umweltbelastung abzielt und diese systematisiert. Sie arbeitet daran, die Entstehung von Abfällen und Emissionen, den Verbrauch von Energieressourcen, die chemische Reinigung und den Einsatz von Betriebsmitteln im Allgemeinen zu reduzieren oder zu eliminieren.

Mehr Erfahren

 

WEG Austauschplan (Nur in Brasilien verfügbar)

Recycling ist ein ernstes Thema für WEG, das bis ins Geschäft hineinreicht. Durch das Programm zur Wiederverwendung von Elektromotoren, den „Austauschplan“, gewährt das Unternehmen einen Rabatt beim Kauf eines neuen Motors mit einer Leistung über den gesetzlichen Anforderungen im Austausch gegen einen gebrauchten. Neben dem finanziellen Vorteil für die Kunden stellt die Initiative sicher, dass der Motor mit geringer Effizienz nicht mehr verwendet wird. Sobald sie vom Unternehmen gesammelt werden, werden die Motoren demontiert und in Teile zerlegt, die an akkreditierte und überwachte Recycler verteilt werden.

 

Vorteile

  • Reduzierung des Stromverbrauchs

  • Zuverlässigkeit der Anlage

  • Reduzierung der Betriebskosten

  • Werksgarantie

  • Standardprodukte - bieten vollständige Austauschbarkeit mit bereits installierten Motoren

 

Artikel

2019

2020

2021

2022

2023

Verkaufte Produkte, die wiederverwendet oder recycelt werden können* (%) – Gewichtsgrundlage

65

66

68

73

65

Produkte, die tatsächlich vom Unternehmen wiederverwendet oder recycelt wurden* (%) – Gewichtsgrundlage

21

13

8

5

4.3

* Es berücksichtigt nur die Produkte, die auf dem brasilianischen Markt platziert und zurückgerufen wurden

 

Investitionen in die Umwelt

Umweltinvestitionen werden in drei Kategorien eingeteilt:

Umweltkontrolle: Bezieht sich auf die Behandlung und Entsorgung von Abfällen, die Behandlung von atmosphärischen und flüssigen Emissionen, Umwelthaftpflichtversicherungen und Abschreibungen von Geräten sowie Ausgaben für Materialien und Wartung.

Ausrüstung: Bezieht sich auf den Kauf von Ausrüstung für die Umweltkontrolle.

Management: Bezieht sich auf die Vergütung von Schulungspersonal, das in der Umweltverwaltung tätig ist, Forschung und Entwicklung sowie die Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen.

Nachfolgend die in jeder Kategorie in Brasilien investierten Beträge.

Investition

2021
Wert 
(R$ Tausend)

2021
(%)

2022
Wert 
(R$ Tausend)

2022
(%)

2023
Wert 
(R$ Tausend)

2023
(%)

Umweltkontrollen

8,678

54.19

10,234

52.4

12,248

48.4

Ausrüstung

1,329

8.30

1,788

9.2

1,819

7.2

Management  6,006 37.51 7,519 38.5 11,261 44.4
 GESAMT 16,013 100 19,540 100 25,328 100

 

 

Umweltzertifizierung

Im Jahr 2023 waren, unter Berücksichtigung des Umfangs der Mitarbeiter, 74,5% der WEG-Gruppe durch die ISO 14001 Zertifizierung abgedeckt.

Klicken Sie hier, um die Zertifikate zuzugreifen

 

Umweltprüfungen

WEG verfügt über einen Umweltprüfungszyklus, der alle Industriebetriebe abdeckt.

Im jährlichen Umweltprüfungsprozess garantiert WEG die Einhaltung der Umweltgesetze in allen Industriebetrieben.

 

Leistungsindikatoren

Im Jahr 2023 wurde der Umfang der überwachten Einheiten erweitert, einschließlich der Geschäftsadressen des Unternehmens. Somit sind nun 100% der globalen Adressen von WEG in den Indikatoren enthalten.

Feste Abfälle

WEG verfügt über ein System zur selektiven Abfallsammlung in seinen Betrieben. Abfälle werden getrennt und an Recycler geschickt, wodurch ihre Rückgewinnung und die Wiedereinführung von Materialien in die unterschiedlichsten Produktionszyklen ermöglicht wird. Ein Teil der in den Betrieben anfallenden Abfälle wird auch von WEG selbst recycelt und so wieder in den Prozess zurückgeführt und wird Teil unserer Produkte.

Artikel

Einheit

2019

2020

2021

2022

2023

Gesamtmenge des recycelten/wiederverwendeten gefährlichen Abfalls

metrische Tonnen 

0 0 0

0

3,101

Gesamtmenge des entsorgten gefährlichen Abfalls

metrische Tonnen  5,822

4,905

5,484 

6,511

5,944

Gefährlicher Abfall zur Deponierung

metrische Tonnen 1,266

1.338

1.138

850 0

Verbrannter gefährlicher Abfall mit Energierückgewinnung

metrische Tonnen 0 0 0 0
Verbrannter gefährlicher Abfall ohne Energierückgewinnung metrische Tonnen 4,556  3,567 4,346 5,661 5,944

Gefährlicher Abfall mit unbekannter
Entsorgungsmethode

metrische Tonnen 0 0 0 0

Datenabdeckung (als % des Nenners)

% Mitarbeiter  100 100 100 100 100

 

Energie

WEG hat seit 2012 eine Energieeffizienzrichtlinie, in der das Engagement für das Management dieses Inputs gezeigt wird. Diese Richtlinie entwickelt Maßnahmen zur Überwachung und Reduzierung des Energieverbrauchs, was zur Verbesserung der Umwelt beiträgt. WEG beabsichtigt, seine Energiequellen zunehmend sauberer, erneuerbarer und nachhaltiger zu gestalten.

Gesamtenergieverbrauch

Einheit

2019

2020

2021

2022

2023

Gesamtverbrauch an nicht erneuerbarer Energie

MWh

466.737 462.976 499.355

478.872

430.848

Gesamtverbrauch an erneuerbarer Energie

MWh 0

0

56.000

86.918

127.709

Gesamtenergieverbrauch (nicht erneuerbar + erneuerbar)

MWh 466.737

462.976

555.355

565.790 558.557

Datenabdeckung (als % des Nenners)

Prozentsatz der Mitarbeiter

100 100 100 100 100

Erwerb erneuerbarer Energie

Im Jahr 2023 stellte WEG sicher, dass 22,9% des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen mit Herkunftsgarantie durch Eigenproduktion, den Kauf von Zertifikaten für erneuerbare Energien (I-REC) und bilaterale Verträge stammten.

Im Jahr 2024 wird WEG etwa 90% des Stromverbrauchs in Brasilien aus erneuerbaren Quellen beziehen, was einem Durchschnitt von 45 MW entspricht.

 

Atmosphärische Emissionen

WEG überwacht atmosphärische Emissionen im Zusammenhang mit flüchtigen organischen Verbindungen. Nachfolgend sind die Emissionsergebnisse in Bezug auf in den letzten Jahren überwachte Geräte aufgeführt.

 

Artikel

2019

2020

2021

2022

2023

Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen - VOC (t/Jahr)

93,5 135,2 114,5

139,3

382,6

Abdeckungsrate (%)

56

56

56

61

72

 

Umweltverstöße

Einer der obersten Prioritäten von WEG ist die Einhaltung der für seine Betriebe geltenden Umweltgesetze. In den letzten 3 Jahren gab es keine Hinweise auf Umweltstrafen, die den WEG-Unternehmen auferlegt wurden.

 

 

Erfahren Sie mehr über unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

WEG-Gruppe
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefon: +55 47 3276 4000
  • Email: esg@weg.net






 

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability