作为俄罗斯最大的黄金生产企业,位于马加丹州的客户PJSC Polyus Gold这次成为了WEG俄罗斯分部的客户。该项目中,WEG提供了两台9000 KW转速为1000 rpm的滑环电机,及两台7500 KW转速为1000 rpm的电机,这4台电机设计上的可互换性使得可与原有的旧电动机完美替换,直接使用。

这些电机将成对应用在大型的SAG磨机中,这些磨机通过双小齿轮驱动器运行,将每个磨机的功率相加。在过去,由于各种不同的原因,例如机械不能完全吻合,轴承过热和电气过载事件等等,都使得客户面临操作的麻烦。以及时关注客户为出发点,致力于为客户提供最可靠的产品,WEG团队评估了多种方案措施后,向客户推荐了滑环转子电机,该电机设计坚固、性能可靠,配备固定/可升降的电刷,内部/外部滑环室以及油槽中装有不同系列的套筒轴承或减摩轴承。最终,在客户PJSC Polyus Gold到WEG巴西总部实地考察,并亲临智利一处装配有相似电机的铜矿视察后,该设计方案达成共识。该项目能顺利达成的一项关键因素是俄罗斯当地的WEG专业人员,得益于他们快速响应客户的行动效率和认真听取客户需求的专业态度。设计如此的WEG滑环矿用电机之所以契合该项目还存在另一个关键性的技术因素,即它们既可以用作滑环电机,也可以作为由变频器控制异步电机,当环境温度非常低(-50℃)时,磨机内的矿石冻结后,磨机的运行速度就可以被自动控制了。

该项目电机已于2020年7月交付。因卫生方面的限制,调试延迟至2020年12月,并已于2020年11月15日至12月23日期间完成。

关于Polyus金矿-Natalka

PJSC Polyus是俄罗斯最大的黄金生产商,也是全球成本最低的十大黄金生产商之一。

该公司还拥有全球第三大黄金储备,拥有6,100万盎司已探明和可能的黄金储备,为其强劲的增长势头奠定了基础。

Polyus的主要业务位于克拉斯诺亚尔斯克地区,伊尔库茨克州,马加丹州(Natalka)和萨哈共和国(Yakutia),包括5个运营的矿山,冲积作业和一些先进的开发项目。

Natalka的目标是每小时开采1200吨矿石,而2019年的平均水平是每小时1400吨;第四季度期间,每小时生产能力通常能超过1500吨。