阿什福德公共水处理厂位于英国萨里,是欧洲最大的水处理厂之一。阿什福德的最大供水量约为每秒7,870升水,提供了伦敦约三分之一的供水。这座大型工厂有五个轴流泵,由7.5吨的电动机驱动,每台泵每秒能抽出约2083升的水。该厂从大型水库中抽出并储存原水,以便日后进行处理。
在2018年,设备故障停机成为一个值得关切的问题。因此,泰晤士河水务公司向其三家供应商寻求提供替代电机以应对高故障率,WEG则膺此重任。据阿什福德的工程师所述,WEG脱颖而出的主要原因之一是它提供了一个一站式解决方案。WEG主动提出排除故障,并确保所有合适的设备和工作人员都在现场,这一点至关重要。
作为调试合作伙伴,BGEN(原名Boulting Group)- 一家已经与WEG和泰晤士河水务公司合作过的公司 - 被选中。BGEN与WEG的工程师合作,提供现场安装和项目管理。
WEG多次访问现场,检查了现有的电机,审查了配置,并建议阿什福德采用定制组装的600千瓦、415伏、十极的WEG HGF高性能电机,因为它具有极高的可靠性和稳定性。HGF系列具有高能效、低维护成本和高性能的特点。WEG 的这款HGF系列电机是在严苛环境下运行的理想选择,例如需要增加强度和耐久性的水应用。
电力电缆与电机的连接方式需要创新的解决方案。WEG工程师没有依照常规去切割电缆,然后重新进行连接 --这将是一项困难且实际的工作,而是建议制造一个定制的接线盒,以便在其内部连接现有的接线板。这需要大量精确的测量,因为电缆有固定的长度,每条电缆都略有不同。
"在阿什福德,所有东西都是超大的,"阿什福德通用水厂的技术运营负责人Iggy Pont Lezica解释说。"从运营和维护的角度来看,这带来了复杂性。寻找能够满足我们需求的供应商,并拥有前瞻性的方法和以往在这种规模下的工作经验是一个挑战。WEG从一开始就使我们充满信心,"他补充道。
电机完成了替换,随后,由于首次安装的可靠性结果,阿什福德团队在两年后主动购买了第二台与之相同的电机。
"该水站的新稳定性令人瞩目。四年前,它还处于非常高的风险之中,而现在它只需在后台运行并接受日常维护。多亏了WEG的参与, " Iggy总结道。
WEG在英国的几个主要水处理厂都安装了高压电机,通过这次进一步的重要供货,加强了其在制造水处理应用大型电机方面的丰富经验。