Inpasa集团在巴西有三个单位,在巴拉圭有两个单位,它的使命是提供清洁和可持续的解决方案,以满足地球日益增长的能源需求。
该公司被誉为拉丁美洲最大的玉米乙醇生产商,同时也是生物质能发电领域的主要投资者。
该集团已投资于WEG开发的综合解决方案,主要是涡轮发电机组,目前总装机容量超过230兆瓦,足以为一个约有70万居民的城市供电。
"Inpasa和WEG之间的合作已被证明是一个成功的战略联盟。工业高可用性是Inpasa的一贯追求,该公司一直努力在流程中采用最先进的技术。" 如此一来,两家公司的工程团队之间的协同作用就带来了巨大的成果。” Inpasa集团的维护和自动化总监Itiel Cerkunvis Gonçalves先生评论道。
目前,WEG已经为Inpasa提供了两台26.2兆瓦的涡轮发电机组,用于南马托格罗索州(MS)的Dourados工厂,一台23.2兆瓦的涡轮发电机组和一台43.7兆瓦的涡轮发电机组用于位于马托格罗索州(MT)的Nova Mutum工厂。 对于最近在Sinop电厂(MT)的应用,安装了两台57.3兆瓦的涡轮发电机组。该厂的目标是每年99%的可用性,要求设备具有高度的可靠性和效率。
WEG的能源业务总监Paulo Sinoti强调道,"除了涡轮发电机外,我们还提供控制系统、面板、变压器和电动机。从设备的构思到安装和启动,整个项目的执行过程都由WEG的专业人员监控。
通过选择WEG的解决方案,INPASA为各个行业和公司的业务增加了运营安全。通过这些附加值,WEG巩固了自身作为玉米乙醇工厂解决方案的重要供应商的地位,并达到了制造2000台发电机的里程碑。
"Inpasa的管理层对WEG的访问突显了这种伙伴关系的重要性。这种技术上的加强帮助我们巩固了公司作为拉丁美洲最大的玉米生产商的地位。Inpasa一直在寻求卓越的质量和生产力,我们相信与WEG的合作将继续推动公司取得更大的成功",Itiel Cerkunvis Gonçalves先生说道。
来访期间,为庆祝第2000台发电机下线,公司向客户送上了一台涡轮发电机组模型。
图片 - 从左到右: Marcelo Lamas - WEG能源事业部;Samuel Garcia - WEG能源事业部;Carlos Valenzi - WEG 电机事业部;Rafael Ranzolin - Inpasa副总裁;Itiel - Inpasa总监;Paulo Sinoti - WEG能源事业部业务总监;Edgar Daleffe - WEG能源事业部;Hans Neto - WEG能源事业部;Marcelo Landgraf – WEG输配电事业部;Maikon Zaions – WEG代理(MT州);以及Joao Júnior – WEG代理(MS州)。