Zest WEG 正在为卡莫阿-卡库拉铜矿项目的二期工程提供大量的电机和变速驱动器,该项目是世界上最令人瞩目的新的铜矿开发项目之一,位于刚果民主共和国的中非铜矿带。

该项目一期工程于 2021 年 5 月 25 日生产出第一批铜精矿,预计年产铜精矿20万吨。 二期工程目前处于建设的后期阶段,将促成产能翻番。未来的分阶段扩张预期可使采矿速率达到每年1900万吨。

在一期工程中,Zest WEG 也是该项目的电气设备的主要供应商。 据 Zest WEG 采矿业专家乔·马丁斯称,该矿二期工程的供货范围与一期工程的相同。在一期工程中,WEG于2020年间提供了中压变频器和高压电机,以驱动选矿厂中的初级和次级磨机。

“我们于2019 年开始制造这些有着漫长交货期的产品,并为矿山的 7,000 kW 初级球磨机和 7,000 kW 二级磨机交付了两台中压变频器和两台3,3 kV电机,” 马丁斯说。 “我们的高压电机和中压变频器也被选中来驱动工厂中的两台1,200 kW高压磨辊 (HPGR)。”

他说,WEG 高压电机和自动化解决方案为地下通风风扇的应用提供了动力,为地下矿山作业提供新鲜空气。

所有这些大型设备都是严格按照技术要求在WEG巴西工厂内设计、制造和测试的。由于 新冠疫情的出行限制,工厂验收测试以虚拟方式进行,并开发了特殊流程以允许进行全面检查和在线评估。 二期工程的设备测试(也在虚拟环境中进行)已于 2021年第三季度完成。

值得注意的是,卡莫阿-卡库拉铜矿将成为世界上每生产单位铜的温室气体排放量最低的铜矿之一,而 Zest WEG的节能电机和自动化解决方案将为此做出贡献。

一期工程订单包括 700 多台 WEG 低压 IE3 高效电机,供应给各种本地和国际设备配套厂商,遍布在整个选矿厂。 这些电机驱动大量设备,例如碎石机、输送机驱动器、浮选机、浓缩机、泥浆泵、绞盘和其他机械 OEM 套件。

当生产工艺要求变速控制,则选择 WEG 低压变频器来提供该设备所需的速度和控制。 马丁斯解释说,通过选择 WEG 低压变频器和WEG低压电机,卡莫阿-卡库拉项目将享有36 个月的超长保修期。

“能源效率战略的一个重要部分是让工厂标准化使用根据 IEC 60034-30 国际标准评级的WEG IE3 高效电机”, 他说。 “凭借一流的能效等级,这意味着减少了碳排放并大大降低了运营能源成本。”

此外,Zest WEG 正在为卡莫阿-卡库拉项目提供一个新的 20 MVA、33kV/11kV 移动式变电站,该变电站目前正在南非制造。该变电站将提供降压电力,并可移动以满足卡莫阿-卡库拉采矿区域内的不同区域供电。

“来自 Panaco 的高水平服务和支持将是我们确保矿山设备性能的有力基础,Panaco 是我们在刚果民主共和国的增值经销商 (VAR),”马丁斯说。

马丁斯在评论增值经销商时表示,Zest WEG 任命的担任这一角色的人不仅仅是经销商。 “作为我们在刚果民主共和国的增值经销商,Panaco 是一家 100% 本地企业,专门致力于推广和支持 Zest WEG 在该地区的广泛产品。 其团队包括技术专家,公司的运营方法和文化与我们保持密切一致,在支持我们目前在该地区的基础设施、客户网络和增长预期等方面将起到关键作用。”