WEG与比利时风机制造商CBV公司合作为一个可自我维持的垃圾焚烧发电岛(WTE)的发展做出了贡献,该项目用于处理香港的废料垃圾。据估计,该人工岛每年将减少44万吨碳排放,相当于220万辆汽油汽车每年产生的碳排放量。

为响应《巴黎协定》,香港政府订下以2005年为基准,到2030年将香港碳强度降低65%至70%的脱碳目标。随着各项减缓措施的实施,香港正在稳步迈向2030年的脱碳目标。到2019年,已经将碳排放量减少了35%。

新的WTE设施将是朝着正确方向迈出的又一步。该设施将由六条线路组成,通过高效的WTE工艺,每天为香港本岛提供两亿瓦时的电力。此外,还配备了符合严格排放标准的最为先进的烟气净化系统。

作为设备运作的副产品,所产生的废热将用于干燥垃圾,这些垃圾将进过机械分选而进行材料回收。部分热量还将用于驱动岛上建筑物的冷却系统。废水处理厂将确保无需处理水,而太阳能电池板将确保满足岛上工作人员的电力需求。

此外,该设施将每小时生产40 立方米的淡化水,用于整个岛屿的工艺流程、楼宇服务和绿地灌溉,包括WTE设施的周边。该项目还将避免填埋120万吨不适合回收的废料垃圾(约由三分之一的香港居民产生)。

WTE工厂由三个工艺模块组成,每个模块由两条焚烧线组成。每条产线需要一个引风机和一个二次风机,这两个风机都需要配备电机。

该项目共使用了12台WEG电机,包括6台1300 kW HGF 系列500机座电机和6台132 kW W22 系列315S/M机座电机。电机将驱动CBV提供的引风机和二次风机,它们是焚烧机组的重要组件。

2017年11月授予了综合废物管理设施(IWMF)第1阶段的设计-建造-运营(DBO)合同,并于2021年 11月交付了电机。据香港政府环境保护署称,该项目的第一阶段预计将于2025年全面投产,合同包括15年的运营期。

WEG欧洲和中东营销经理Marek Lukaszczyk解释说:“新的WTE岛将为香港的可持续发展目标做出巨大贡献,但更重要的是,它将有助于减少全球碳排放量,使我们更接近《巴黎协议》确立的目标。”他总结道:“高效可靠的电机是WTE综合建筑群的核心,WEG是着眼于耐久性、效率和成本效益的项目的自然选择。我们相信,所提供的电机将在未来多年内为该岛提供良好的服务。”